This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1294NCPDT:擦除所有闪存内容失败!

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578972/compiler-tm4c1294ncpdt-erasing-all-of-the-flash-contents-failed

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我正在使用 TM4C129 Launchpad、每当我调试程序时、都会遇到以下错误。

闪存编程器:擦除所有闪存内容失败!

我不明白为什么会发生这种情况?

是否有人可以建议我如何解决此问题?

谢谢、此致

Rohit Rajapure

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohit、
    您是否使用 CCS 擦除器件? 您能否尝试 LM 闪存编程器擦除相同的内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我正在与 Rohit 一起使用 TM4C1294 Launchpad。
    是的、我们使用 CCS 6.1.2来调试 Launchpad。
    您能告诉我擦除闪存错误通常发生的原因吗?

    此致
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    它是否出现在您拥有的多个 LaunchPad 上? 当您无法擦除闪存时、是否也无法连接到目标?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    该错误仅发生在一个 tm4c129 launchpad 上。 我可以连接到 Launchpad 和 CCS。

    此致
    Praveen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、
    问题是否是偶发的、或者您永远不能再次擦除器件? 您是否在该 Launchpad 中运行与其他不存在问题的 LaunchPad 不同的代码?