This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:管理器件配置

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579640/tm4c1294ncpdt-manage-device-configurations

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

我开发了一个基于 Tiva C 的应用、其中有一些参数、如 PID 控制器设置、甚至是 SNTP 服务器地址等(您可以看到、这些参数可能在宽范围内有所不同)。 我想将它们存储在 EEPROM 中、调试器可以通过 RS 232或 Web 服务读取/写入它们。 我认为 JSON 是可以转换为 BSON 的输入格式(或其他任何格式、我愿意提出想法)

我的问题是:
这些设置的合适存储格式是什么(如 BSON)

是否有人知道一个正确的框架从 EEPROM 读取和解析它

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺伯特

    我特别对 JSON 这样的"动态"结构化协议感到失望,我认为这些协议是浪费空间和带宽的,应该加以禁止,至少是绿色和平运动的支持者应该予以禁止,以便使地球免于不必要的能源消耗!

    EEPROM 对这些内容更加敏感、因为很难控制所有存储内容的实际长度- TM4C 内的 EEPROM 相对较小、 此外、"不是永恒的"、因此如果您需要频繁写入 EEPROM、您应该进行某种旋转、以便不总是在同一位置写入-对于不可预测的动态内容、甚至会更加困难。

    当然、我假设您正在寻找某种通用存储。 但我的建议是:您能否预先定义要存储的内容、只需使用固定结构来保存这些值?

    几年后、我们最终实现了两个不同的组:

    -一个是公司中任何项目的通用信息,包含序列号、使用的总秒数、会话总数等信息。 对于这些基本信息、所有产品都使用固定的内存大小。

    -另一组是"特定于产品"的存储序列、使用如下结构:

    浮点 PID1_CALIBRATION;
    浮点 PID2_CALIBRATION;
    int32 TEMP1_ALARM;


    如果您创建整洁的框架、创建新产品非常简单快捷、在器件之间读取/写入/传输这些设置。 当现有产品需要新项目时、新条目将添加到现有条目之后、以便当前 EEPROM 值在其现有位置仍然有效。

    总之、我想说几个方面。 对我来说、基于 JSON 的适用于无限存储和带宽情况...

    谢谢

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruno、
    我们非常感谢像您和其他人这样的人(不能在这里说出所有的人...) 凭借能够回答问题的四人行业丰富经验、有时 TI 员工没有相关经验。 我只是在谷歌一下 BSON 和 JSON 是什么。 :-)

    尊敬的 Nobert:
    很抱歉、我对这两种不同格式缺乏经验。 我找到了以下比较 BSON 和 JSON 格式的链接。 布鲁诺表示、与 BSON 格式相比、JSON 占用的空间要大得多。 考虑到 EEPROM 的大小有限、最好采用较小的格式、但这将如何影响检索数据和处理数据的效率、我真的无法评论。

    stackoverflow.com/.../compare-json-and-bson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我不想在控制器本身上使用 JSON: 它被缩进为一种输入格式(并且只是一个示例)、可以手动编辑、或者可以生成 Web 服务甚至桌面应用程序、并且可以用于生成存储在 MCU 站点 EEPROM 中的二进制数据。

    我的问题是、这些属性可能会因产品而发生变化、我们希望避免使用自己开发的二进制协议。 这就是我寻找可能解决方案的原因。 我们已经有一个应用程序可以读取此类文件、如 XML 或 JSON、将其序列化为二进制流、该二进制流可下载到 EEPROM、除此之外、还可以生成 C++类、这些类可以实例化并访问上述属性。 例如(它们可能比有效源多得多的伪代码):

    输入 JSON 描述了一个具有值的属性

    {MaxSpeed:2000} 

    生成的二进制文件位于偏移量为 X 的 EEPROM 中

    串行器除了生成二进制文件之外、还生成 C++类、如下所示:

    类控制器{
    public:
    unsigned int MaxSpeed() const {
    return ReadIntEEPROM (X);
    }
    private:
    int startAddress;
    } 

    请注意、偏移量是在代码中生成的。 其他内容将添加到我们的项目中...  因此、我的目的是减少需要维护此类开发的大量工作、即使我们在启动过程中使用了这些操作、也会损失一些性能。

    再次提到 BSON 和 JSON 只是一个例子

    此致、

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    诺伯特

    让我看看我现在是否得到了这样的结果:您刚刚讨论了在外部器件(如 PC)和 TM4C 之间传输结构化数据的方法、是这样吗? EEPROM 存储器件是您将在控制器内部单独处理的部件、是吗?

    嗯、我们确实使用了我们自己的二进制协议-时间和痛苦使我们确信这是需要的。

    对于该传输、您可能可以使用 C 语言中提供的某种 JSON 代码。我在将通用 C 代码移植到 MCU 世界方面没有太多经验、尤其是这样的事情、这肯定需要管理缓冲区... 但它可能比在 PC/其他设备端实现您自己的串行协议更容易。

    当我们"创建自己的"时、我们可能会寻找您现在所寻求的解决方案-解决方案看起来都相似且非标准... 老实说、我不知道是否有一个。 例如、TI 使用一种协议来控制引导加载程序传输、而且似乎也不尊重任何形式的"通用规则"。

    无论采用哪种方法、都可以考虑、即使对于 JSON 这样的人、您可能希望在二进制传输本身中包含某种校验和、否则您永远无法确定完整的1762字节是否正确到达 MCU。

    布鲁诺