主题中讨论的其他器件:LM4120
大家好、
我在这里寻求经验丰富的编程人员的一些建议。 我的定制板代码的一个片段读取与中某些电压对应的 ADC 值
我的定制板代码的一个片段读取 与分压器前0-17V 范围内某些电压对应的 ADC 值、我读取0-4096之间的值并将其映射到 相应的电压、然后该电压显示在7段显示屏中。 为了将电压值映射到相应的 ADC 值、我 在电压表中监测到的值和 MCU 输入上的 ADC 值。 使用该值表、我从测量值中创建了某种曲线、因此我使用 了两点之间的线性方程、以便我可以将读取值映射到 测量的电压值。 但这似乎太精确了、这意味着从串联值将该代码放置到第二个电路板时不正确、这意味着相同的输入电压不会在控制器上提供相同的 ADC 读取、至少不会超过整个范围(0-4096)。 我需要以某种方式使其更加可靠 、以便所有系列的电路板都使用相同的代码、并将它们显示正确的电压。 我想我使用的方法是错误的、如果您有一些建议、可能会这样吗?