请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的 e2e:
我正在尝试通过 UART (SCI)与 GSM 模块和控制器通信。 我在轮询中向模块发送数据、在中断方法中接收数据。 在接收数据时、某些数据丢失。
我 将 UART 配置为115200波特率、1个开始位、1个停止位和8位数据。 我在 halcogen 的 sci 选项卡中启用 Rx int 模式。
以下是中断服务例程的代码。
extern unsigned char rx_str[500];
unsigned char rx_k = 0;
void sciNotification (sciBASE-t * sci、uint32标志)
{
sciReceive (sciREG1、50、rx_str);
RX_k++;
}
可以帮助我解决此问题吗?