This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:halcogen 错误

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578574/ccs-halcogen-error

主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 e2e:

我使用的是 halcogen 04.06.00版本。 当我尝试打开 GCM 模块选项卡时,我的 halcogen 将关闭。  

我已附上 错误屏幕截图。

您能分辨出这方面的解决方案吗?

谢谢、此致

Prasanna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    请告诉我们您使用的是哪个器件以及哪个操作系统? 我在 Windows 10下尝试了多台设备、但未发现此问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Windows 10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    我希望您使用"常规"选项卡中的按钮导航到 GCM 选项卡。 HALCoGen v04.06.00的一些按钮出现问题。 如果您直接导航至所需选项卡而不使用按钮、则不应出现此问题。 此问题已在最新版本04.06.01中修复。 请升级到此版本。

    谢谢、此致、
    Veena