This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:PORRST 引脚的 VIH 规格

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1114, TMS570LS0332
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578961/tms570ls1114-vih-specification-of-porrst-pin

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0332

我想知道、为了进行计算、TMS570LS1114/TMS570LS0332 PORRST 上电复位引脚的 VIH 输入规格。 在 TMS570LS1114数据表中、我在通用输入规格中没有任何提示可以考虑使用不同的 PORRST 引脚。 TMS570LS0332数据表有一个专用的提示。 如果您看一下 PORRST 要求章节、我只找到了一个针对 VIL (PORRST)的规格、而不是针对 VIH (PORRST)的规格。

因此、有关 VIH (PORRST)最小值的问题 =? 电压规格?

PORRST 引脚 VIH 的值是否与所有其他 I/O 引脚的通用输入 VIH 规格相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、您好!

    TI 不为 nPORRST 指定 VIH、因为这几乎是不可能的、因为当阈值被通过、复位被置为有效并且 CPU 不再工作。 相反、TI 指定了 nPORRST 必须有效的最小电压。 该电压在有关 nPORRST 电气要求的数据表的表6-4中给出。 具体而言、它显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    我认为 nPORRST 低电平有效、我想知道最小值 当上电复位无效时、nPORRST 引脚上的 VIH 电平。 我想知道、当 TMS570微控制器完全通电时。 因此、这应该是可以指定的、因为控制器在 nPORRST 失效后开始工作。
    VIH (PORRST)也被指定为最小2V 至最大值 VCCIO+0.3V、比如指定的通用输入?
    还是有其他规格?

    谢谢、此致

    Juergen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juergen、您好!

    nPORRST 的 VIH 未被指定、也未被表征。 一般来说、VIH 与其他 GPIO 类似、但由于缺乏特性、我们无法保证这一点。

    [引用 user="Juergen Mayr"]VIH (PORRST)也指定了最小2V 到最大值 VCCIO+0.3V、比如指定的通用输入?
    或者它是否有其他规格?[/quot]

    由于 VIH 没有被定性、这个问题的答案是否定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juergen、您好!

    我与我的同事就这个问题进行了一些额外的讨论。 nPORRST 的 VIH 和 VIL 被表征。 VIH 与其他引脚相同(注释2应仅适用于 VIL)。 nPORRST 的 VIL 在关于 nPORRST 电气和时序要求的第6.3节中进行了说明。

    关于您的油炸玉米饼:
    "是 VIH (PORRST)也被指定为最小2V 至最大值 VCCIO+0.3V、如指定的通用输入?"

    测试条件在电气规格表中提供、其中提供了 VIH。