This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:位段

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578496/tms570ls3137-bit-banding

器件型号:TMS570LS3137

它是否有位段访问一位的任何选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasnna,

    我不明白你的观点。 您能给我们提供更多详细信息吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    位段表示在 NXP LPC1769器件 中、它们允许访问一个固定位。

    plz 请参阅以下链接

    infocenter.arm.com/.../index.jsp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanna、

    位带是 Cortex-M 的功能。 Hercules 器件是 Cortex-R 器件。 汇编器级指令支持位级 ipdates 的原子写入功能。 更多信息可在 ARM 网站上提供的 Cortex-R TRM 中找到。 我不相信 Cortex-R 编译器本身就支持此功能。