This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ADC 的内部基准电压是多少?

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578710/tm4c1294ncpdt-what-is-the-internal-reference-voltage-for-adc

器件型号:TM4C1294NCPDT

我一直在使用 ADC (在 TM4C1294上)的外部基准、没有任何毛刺脉冲、但现在我们需要使用内部基准来降低成本。 在阅读用户手册时、我可以看到模拟比较器的基准、但不太清楚 ADC 的内部基准。

是否有人可以对此作出一些澄清? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有内部基准。 模数转换器使用引脚 VREFA+或 VDDA 作为正基准、使用 GNDA 作为负基准。 为了降低成本、只需将 VREFA+连接到 VDDA、如 数据表的第15.3.4.1节所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、
    如果您可以放弃"一些成本"、但仍需要合理的基准、则可以考虑使用 REF30AIDBZ 作为 VREFA+的电源基准。 所需的 BOM 和空间易于管理。
    此致
    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob 和 Bruno、

    谢谢你们!