This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:调试问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/579056/ccs-tms570ls3137-debugging-issue

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我在验证项目中工作、如果发生 VIM 矢量表奇偶校验错误、我正在验证的代码必须运行函数。 现在、我将使用 CCS 创建中断矢量表奇偶校验。 首先、我更改 PARCTL 的值以禁用 VIM 奇偶校验、然后我更改 VIM 中断表的值、从0xFFF82000开始、最后我更改 PARCTL 以启用 VIM 奇偶校验。 问题是、只有当我更改微控制器未检测到奇偶校验错误的任何其他方向的值时、才会对第一个方向起作用。

我想知道这是不是因为 CCS、微控制器、还是代码问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    创建第一个奇偶校验错误后、您是否按照 TRM 中所述执行了完全清除错误所需的步骤? 一旦奇偶校验错误被锁存、它将不会第二次触发、直到奇偶校验错误被处理和清除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    是的、错误已完全清除。 在过去的几个小时内工作时、我发现了触发错误的其他存储器地址。 那么、我想知道 是否只有在中断被命中时才检查奇偶校验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、只有在使用/获取矢量时才会发生奇偶校验错误。 在此之前、它将被归类为 IEC61508和 ISO26262下的安全故障、因为尽管存在该故障、但它不会对系统运行造成任何损害。