This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:Stellaris ICDI 错误:无法初始化目标器件! 请关闭电路板的电源再打开、然后重试。

Guru**** 2325560 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578099/ek-tm4c1294xl-stellaris-icdi-error-could-not-initialize-target-device-please-power-cycle-the-board-and-try-again

器件型号:EK-TM4C1294XL

我在将代码下载到电路板上时遇到问题。 我正在使用 Keil uVision、尝试使用 Stellaris ICDI、我从 TI 网站更新了 Stellaris 驱动程序、 我尝试使用 LM 闪存编程器刷写电路板、但我找不到 电路板上的电源按钮/看不到如何循环通电以完成此过程。 没有有关如何刷写 EK-TM4C1294XL 的文档。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此电路板上没有电源开关。 通常、该板通过 USB 调试连接器(右侧的微型 USB 连接器)供电。 要重启电源、请拔下 USB 连接器、等待5秒钟、然后重新连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的天使:

     电路板上有复位按钮。 电路板由 USB 供电、没有单独的电源开关/按钮。

    如果您希望使用 LM Flash Programmer 对闪存进行编程或擦除、请参阅下面的屏幕截图。

    1.首先在“快速设置”菜单下的“配置”选项卡中选择您的板。

    2.如果要擦除闪存,请转至闪存实用程序选项卡,然后单击擦除按钮。 默认情况下擦除整个闪存。

    如果您想将二进制映像编程到闪存中、 在选择.bin 文件菜单下提供.bin 文件。 我在 TivaWare 示例中提供了 project0.bin。  在左下角单击 Program 按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我厌倦了这种方法、EK-TM4C1294XL 仍然无法正常工作。 我尝试将代码上传到 EK-TM4C1294XL、但器件仍无法识别。 我使用了教师拥有的重复板、一切都正常。 我无法使 EK-TM4C1294XL 正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 我使用了这个、但我的板仍然无法正常工作。