This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:最大值是多少 该电路板可以消耗的电源电流?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578744/ek-tm4c1294xl-what-is-the-max-supply-current-this-board-can-draw

器件型号:EK-TM4C1294XL

我需要正确调整馈入 EK-TM4C1294的5VDC 电源的大小、但我在规格中找不到最大值 电流是多少。  我在 wiki 上也看不到它。  我可以尝试通过查看原理图来计算它、但我希望这些信息已经存在。

谢谢、

Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    此帖子中回答了类似的问题。

    e2e.ti.com/.../552196
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    谢谢你给我看这篇文章--我想它应该已经被询问了,但我找不到。 但是、遗憾的是、它没有回答我的问题、因为答案基本上是变量太多、所以只需测量它。 对于我的特殊情况、这相当不方便、不值得信任、但我似乎陷入困境、需要知道该怎么做。 至少提供最坏情况下的电流会令人惊叹。

    此致、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    在我参考的这篇文章中、有人建议在最坏情况下进行估算、将 TM4C 器件的最大电流相加、然后将其除以 LDO 的效率、如果 LDO 的效率为60%、 然后将电流/0.6用作 LDO 的输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试一下、但我认为我还需要测量它、以确保我没有错过任何东西。

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LDO 的输入电流将与输出大致相同-您无需考虑效率。