This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自动扫描的初始化时间

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578879/initialization-time-for-autosar

您好!

我的客户希望在 EV BMS 系统上使用自动扫描功能和 TMS570。

由于系统复位后 CAN 与 VCU 进行通信的时间很严格、正常时间小于500ms、 因此我们关心 自动扫描的初始化时间。

通常需要多长时间?

Vivian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    您的问题必须根据系统设计类型、启动和初始化例程、波特率配置等进行分析。

    从 CAN AUTOSAR MCAL 驱动程序的角度来看,TI (半导体供应商)通常提供大约35 uec (假设器件以180MHz 运行)来执行 CAN 硬件初始化,并使用 MCAL API (如 write CAN_Init、CAN_SetControllerMode、CAN_Write)执行消息到邮箱的传输。 其余取决于总线可用性和波特率等

    此外、还必须分析其他 AUTOSAR SW 层时序详细信息、必须与 BSW 软件提供商或客户自行检查这些详细信息。