This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:我需要一个功能来执行我的 TMS570LS3137HDK 的软复位

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578161/tmds570ls31hdk-i-need-a-functionality-do-soft-reset-my-tms570ls3137hdk

器件型号:TMDS570LS31HDK

您好,

对于我的应用程序,我需要重置我的板,我已经在论坛上讨论过这个问题,但没有发现清楚。 是否有人可以提供用于重置电路板的清晰代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复位电路板的方法有多种:

    PORRST:上电复位。 此复位信号通常由外部电压监控器驱动。
    nRST:热复位。 将 nRST 引脚从外部驱动为低电平
    SW 复位:由 SW 向 SSYECR 寄存器的位15写入1生成
    CPU 复位:由 CPU 自检控制器生成
    5.看门狗复位,调试复位,...

    systemREG1->SYSECR =(0x10)<< 14 -->将生成软件复位。 该复位由 SYSESR 寄存器中的 SWRST 位标记。

    此致、