This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:如何解锁已通过 AJSM 锁定的 RM46?

Guru**** 2822075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578170/rm46l852-how-do-i-unlock-rm46-which-has-been-locked-with-ajsm

器件型号:RM46L852

我需要重新编程 RM46器件、该器件已使用复制保护代码进行编程。 我需要解锁 RM46。 我在论坛上看到了参考资料、可以做到、但没有具体内容。 请帮助。

我有 XDS100v2编程器、我主要使用 Code Composer Studio 软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrus、

    AJSM 主题包含在 NDA 中、因此需要在私人 E2E 中进行讨论。 您还可以在此处找到涵盖 AJSM 使用的应用手册。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,谢谢。 我可以在24小时内访问私有 E2E、我的问题现已解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andrus、

    很高兴听到您通过私人 E2E 上发布的信息解决了该问题。 如有任何其他问题、请告知我们。 此外、如果可能、请在此处验证答案、以便关闭此主题。