This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:需要 LaunchXL2-570LC43的 LCD 详细信息和 SD 卡详细信息

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578338/tms570lc4357-need-lcd-details-and-sd-card-details-for-launchxl2-570lc43

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-570LC43TM4C123

尊敬的所有人:

我的一位客户正在为  其电动汽车服务设备使用 LaunchXL2-570LC43套件、该套件基本上是用于 EV 充电器和服务器通信的控制器卡。 他们迫切需要具有 CAN、以太网和 LCD 驱动功能的 MCU 器件。

他们需要将7英寸 LCD 显示屏连接到 Launchpad 套件、请帮助告知 LCD 供应商/LCD Booster Pack 的任何可靠/低成本来源、我们可以通过这些来源进行连接和测试、 我们需要具有内置驱动器的 LCD 模块、该驱动器可通过 SPI/I2C/Paralle 总线与 Hercules MCU 连接以驱动相同的驱动器。 此外、Hercules MCU 是否能够直接驱动基于 RGB o/p 的 LCD、而无需任何外部驱动器?

此外、请告知我们是否有任何可与上述 Hercules Launchpad 套件连接的 SD 卡 Booster Backs 可用。

我们还听说、与 Tiva MCU 相比、Hercules MCU 最适合电动汽车应用、请告知为什么这么做、使用 Hercules MCU 将带来哪些主要好处?

Rgds、

Aravind。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aravind、

    首先、介绍 Hercules 产品的一些背景知识。

    Hercules 产品系列是面向运输和工业应用的一系列器件。 在过去20多年中、该产品线已从汽车行业的起源发展而来。 TMS570系列 MCU 符合汽车标准、工作范围适用于汽车级应用。 RM 产品系列面向一般的非汽车应用、更具体地说、面向温度范围高达105C 的工业和医疗应用。 所有 TMS570 Hercules 器 件均已通过汽车安全标准 ISO26262 ASILD 认证、TMS570和 RM 系列均已通过更通用的组件级认证 IEC61508 - SIL3认证。

    与认证一起、TI 提供了完整的工具生态系统、支持安全应用的开发和 Hercules MCU 在系统级认证的应用中的使用。 生态系统和工具旨在通过提供 MCU 级认证所需的一些证据来帮助我们的客户简化认证流程、从而帮助他们减少完成任务所需的资源。

    有关更多信息,请访问 TI.com,其中包括安全培训()

    现在、为了具体解决您的问题:

    [引述 USER="Aravind .R"]此外、我们还听说与 Tiva MCU 相比、Hercules MCU 最适合电动汽车应用、请告知原因、使用 Hercules MCU 将带来哪些主要好处?[/QUERPLET]

    如上所述、这些器件具有丰富的汽车历史、并通过了 ISO26262安全认证、因此非常适合任何汽车应用。 尤其是在电动汽车应用中,BMS 应用非常适合,我们的 BMS TI 设计证明了这一点()

    [引用 user="Aravind .R"]

    我的一位客户正在为   其电动汽车服务设备使用 LaunchXL2-570LC43套件、该套件基本上是用于 EV 充电器和服务器通信的控制器卡。 他们迫切需要具有 CAN、以太网和 LCD 驱动功能的 MCU 器件。

    他们需要将7英寸 LCD 显示屏连接到 Launchpad 套件、请帮助告知 LCD 供应商/LCD Booster Pack 的任何可靠/低成本来源、我们可以通过这些来源进行连接和测试、 我们需要具有内置驱动器的 LCD 模块、该驱动器可通过 SPI/I2C/Paralle 总线与 Hercules MCU 连接以驱动相同的驱动器。 此外、Hercules MCU 是否能够直接驱动基于 RGB o/p 的 LCD、而无需任何外部驱动器?

    此外、请告知我们是否有任何可与上述 Hercules Launchpad 套件连接的 SD 卡 Booster Backs 可用。

    [/报价]

    现在来解决前面的问题。 赫丘利斯产品通常用于没有安全气囊控制器、制动控制器、车身控制器等用户界面的车辆 ECU 因此、这些器件没有专门针对 SD 卡读取器或 LCD 显示屏等用途。

    不能说他们不能得到支持、只是他们没有被专门针对。 我们更昂贵的开发套件(HDK)在电路板上包含 SD 卡读取器、但我们没有任何有用的软件支持/示例、尽管我知道客户已经能够实现这些功能。

    对于 LCD 显示屏、我不知道使用 LCD 显示屏的任何特定应用、 但是、再说一次、这并不是说、只要您能够找到具有内置驱动器和 SPI、I2C、以太网 或类似接口的显示器、就无法完成。 器件本身没有 LCD 驱动器引脚或 IP。

    由于这些原因、我们无法提供有关可轻松与 LC43 Launchpad 集成的 LCD 显示屏或 SD 卡套件的大量见解。

    值得询问的是、他们正在处理的应用是否需要获得安全认证? 如果不是、TM4C 听起来可能更适合其用途、而不是 Hercules、因为 TM4C 具有所有必需的通信模块以及 LCD 功能。 如果需要安全认证、建议使用一个较低端的 Hercules (TMS570LS04/03/02或 TMS570LS12x/11x 系列)来执行诸如监控/控制电压、电流、 和热失控诊断功能、如果 GUI 不需要以太网、则为 GUI 使用单独的芯片、例如具有以太网的 TM4C129或 TM4C123。

    请告诉我这是否有用、如果需要、我们可以设置一个电话来详细了解 Hercules 及其如何帮助客户实现安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这里是使用 TFT LCD 触摸屏的基本示例:

    e2e.ti.com/.../666160


    在这里、您可以看到使用 SD 卡。

    www.element14.com/.../ti-hercules-rm57-system-basic