This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有 D/A 的 MCU

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578398/mcu-with-d-a

正在寻找具有12位分辨率的4通道 DAC 的16/32b MCU (我只找到了双通道)

我们有这样的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C 系列微控制器上没有本机数模转换器。 通常、它们使用连接回模数转换通道的 PWM 输出(带电阻器和电容器)来产生模拟输出电压。