This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:无法运行 EMAC LWIP 演示

Guru**** 2530640 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578261/tms570lc4357-unable-to-run-emac-lwip-demo

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENUNIFLASH

我在  上下载了 EMAC Lwip 演示版本00.03.00  

但无法在我的板上运行它:

我检查了项目中选择的调试器是 XDS 100 v2、并将其更改为 XDS110 (我的 TMS570LC4357上的调试器)、 但现在我无法刷写(调试)代码、因为它给出了以下错误:

德州仪器 XDS110 USB Debug Probe_0/CortexR5:加载程序前必须连接目标方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我尝试使用 Uniflash 直接刷写.out 文件、但它只是在初始化时卡住。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确保目标已实际连接?   根据错误消息、情况似乎并非如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,这个问题得到解决。 我已经连接好了所有内容、但无法闪存该特定项目。 我仍然能够刷写我的其他项目。
    我重新安装了演示、并再次包含了该项目、它工作正常

    但现在我遇到了以下问题:
    终端显示
    获取 PHY ID ................................................................. 并不断显示该内容、但没有成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    我不确定您拥有哪种套件。 但根据描述、如果您有一个套件、其中包含 XDS110、那么它可能是 LaunchPad、而不是 HDK。

    您下载的 lwIP 示例未设置 LaunchPad。 如果您想在 LaunchPad 上运行、则需要进行一些更改。
    大多数情况下引脚复用非常小-但请参阅
    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2_570LC43:_lwIP_Demo

    其中介绍了如何修改示例以在 LaunchPad 上运行。