This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在 EPI 和 GPIO 之间切换

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578086/tm4c1294ncpdt-switching-between-epi-and-gpio

器件型号:TM4C1294NCPDT

Amit、您好!

我正在进行一项设计  、根据该设计、我需要在一个配置中将 EPI021至 EPI027用作存储器地址、而在另一个配置中用作 GPIO。 是否可以让这样一个开关"即时"这样说? 交替使用  GPIOPinConfigure/GPIOPinTypeEPI 和  GPIOPinTypeGPIOOutput 是否简单?  如果是、我应该注意到是否有任何注意事项?

感谢您的帮助、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit 实际上现在正是一个当之无愧的假期。 可以、您可以将引脚配置从 EP 地址更改为 GPIO。 请注意、当引脚为 GPIO 时、不会访问 EP 空间、并且要注意地址线切换对使用引脚作为 GPIO 的信号的影响。