This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:USB_HOST_MSC 代码在自定义代码中不起作用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578253/ek-tm4c1294xl-usb_host_msc-code-not-working-in-custom-code

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: DK-TM4C123GTM4C123

大家好、

IMA 使用 EK-TM4C1294XL launchpad 进行项目开发。 我的目标是将 ADC 数据存储到 USB 记忆棒中。

我尝试使用 USB_host_MSC 示例代码,虽然它用于从 USB 记忆棒读取数据,但我添加了一些代码,并且也能够将数据写入 USB 记忆棒。

现在、我正在尝试使用将数据写入我的另一个代码中的代码、在该代码中、ADC 正在捕获数据、但它不会向 USB 记忆棒写入和创建任何文件。  我只想写入数据、因此我省略 了 USB_HOST_MSC 代码的读取部分。

请帮助我了解代码的哪一部分仅用于将数据写入 USB 记忆棒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要查看中的示例代码:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g\qs-logger
    虽然此示例适用于具有 TM4C123器件的不同电路板、但它具有读取 ADC 值并将其写入.CSV 文件中的 USB 记忆棒的功能。 您不能直接在 EK-TM4C1294XL 电路板上使用此示例、而是使用示例作为指导。