This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有任何示例项目可在 TM4C 器件上创建 Web 服务器?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577927/are-there-any-sample-projects-to-create-webserver-on-the-tm4c-device

Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

你好。

我有疑问

是否有任何示例项目可在 TM4C 器件上创建 Web 服务器?

我想在 TM4C 器件上创建网络服务器、并通过 PC 通过互联网控制 TM4C。

如果存在此类项目,我是否可以通过修改此项目来实现我的目标?   

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、UchIDA-K、
    TivaWare 软件包中提供了多个示例。 请转至 TivaWare 安装/示例/boards/ek-tm4c1294xl、您将找到 enet_io、enet_lwip 等示例。 这两个示例都演示了 Web 服务器功能。 请看一下这篇提问类似问题的文章。
    e2e.ti.com/.../577579
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    我知道。

    谢谢你。

    此致、

    UchIDA-k