This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/578169/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好!

我们正在使用从 DigiKey 购买的 TM4C1294NCPDT 设计原型。

在使用以太网接口时 、我知道 MAC 地址未进行预编程。 我使用 Uniflash 和 XDS 100v2 JTAG 调试器对 TM4c Launchpad 附带的 MAC 地址进行编程、使其正常工作。

我有以下问题:

  1. 从 DigiKey 购买的芯片没有编程 MAC 地址有什么具体原因吗? 我看到类似的帖子、其他用户也面临同样的问题。
  2. 如何使用 MAC 地址预编程芯片?

此致

序列号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 SN:
    MAC 地址是从 EK 和 DK 电路板中分配给 TI 的 MAC 地址池中预先编程的。 对于新零件、您需要分配您的 MAC 地址、因为它必须来自分配给组织/公司的 MAC 地址池。