This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS570LS3137:TMS570LS3137

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577815/compiler-tms570ls3137-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI C/C++编译器

我必须知道如何连接 EMIF 和外部 DPRAM?

它是 EMIF_INIT 函数自动生成的地址和时钟吗?

如何在 EMIF_引脚上生成地址和数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna,

    如果您使用同步 DPRAM、请使用图17-3和图17-4连接 存储器。  如果您使用异步 DPRAM、请使用图17-7/8/9。

     由 HALCoGen 生成的 EMIF_SDRAM_StartupInit()用于配置 SDRAM 刷新率、SDRAM 时序参数等,以使内存接口正常工作。

    当您执行数据读取和写入时、MCU 将生成时钟、并切换地址和数据引脚。

    此致、