This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:电压电平

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577940/tm4c123gh6pm-voltage-levels

器件型号:TM4C123GH6PM

您好!

VDD 通常为3.3V? 在这种情况下、GPIO 高电平输出电压为3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、具体取决于您正在驱动的负载。

    MCU 手册的背面展示了 GPIO 输出性能@不同的电流电平。 一般而言-电流消耗越高、输出电压越低...

    如果您寻求生成更高的输出电压、则有"电压转换器 IC"可实现有效的电压电平转换...