This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1114:SafeTI-HALCoGen-CSP 的许可问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571914/tms570ls1114-licensing-issues-with-safeti-halcogen-csp

器件型号:TMS570LS1114
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的女士们:

我们在执行 HALCoGen Tau v01.00.00的测试时遇到问题。 警告报告 LDRA 许可证初始化失败、但在启动 LDRAunit-TI-QUAL v9.4.3时、许可证从许可证服务器中正确读取。

有什么想法我可以做什么?

Tau 正在使用管理员权限运行、并且我已经尝试删除了"c:\ProgramData\LDRA\"中的 ini 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    我已将您的问题转发给我们开发 CSP 的软件团队、以便他们可以查看。 不过、一个容易考虑的问题是、如果您将 CSP 和相关文件安装到默认位置、或者您选择了另一个安装位置? 如果某项内容经过硬编码(这通常是一个坏主意、但有时会发生)、这可能会导致问题。 如果您没有及时看到我们专家的任何回复、请告诉我。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以解决该问题。 问题是旧的 perl 版本。 更新到最新的 ActivePerl 有效。