This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SCIOPTA:代码示例

Guru**** 2333840 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571268/tms570ls3137-sciopta-code-example

器件型号:TMS570LS3137

目标:TMS570LS3137

RT:SCIOPTA

IDE:IAR System

模块:SPI、CAN、GPIO

COTS:Hercules 安全 MCU 开发套件

仿真器:XDS100v2 JTAG - USB

需求:代码示例

您好!

我必须使用目标 TMS570LS3137和实时目标 SCIOPTA 开发嵌入式软件(在技术上不是必需的、但这是公司的要求)

更具体地说、我必须通过 SPI (读取/写入)和 CAN 总线(针对每条消息使用特定固定频率进行读取/写入)在外部 FPGA 之间传输和处理数据。
此外、我必须在 GPIO 中生成 PWM 以用于看门狗、并在其他 GPIO 中写入一些数据。

我没有在 SCIOPTA 中找到代码示例、您知道是否有可用的代码(即使代码与我的特定功能没有直接关系)

谢谢、

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、您好!

    遗憾的是、我们没有针对 SCIOPTA 的任何特定代码示例。 我在 Hercules 软件页面上看到 SCIOPTA 确实支持 Hercules、但我知道我的团队中没有任何人在这方面做过任何特定的工作。 也许有必要与 SCIOPTA 联系、看看他们是否有移植到 Hercules 时开发的一些示例。 同时、我还将与一些团队成员联系、看看他们是否在我根本不知道的这一领域做了一些工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、


    感谢您的回答。
    实际上、如果您可以向团队成员提问、那将是有价值的。
    SCIOPTA 提供的代码示例的质量和相关性与您的代码示例不同、并且没有充分适应 TMS570LS3137

    谢谢、此致、
    Thierry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、您好!

    遗憾的是、我无法找到任何具有 SCIOPTA 工作经验的人员。 SCIOPTA 是一款支持 Hercules 的相对较新的 RTOS、这正是没有多少人熟悉它的原因。 此时、我建议您与 SCIOPTA 的某个人联系、看看您是否可以从他们那里获得额外的支持。 如果在获得支持方面遇到问题、请告诉我、我将联系我有联系信息的几个人、然后在需要时还会加入我们的现场支持团队。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thierry、我刚来过、所以:您可以继续项目吗? 如果没有、请随时联系支持(AT) sciopta (dot) com。