主题中讨论的其他器件:HALCOGEN、
我对在 TMS570LS31 Hercules开发套件上进行指令跟踪的可能性有疑问。 我对配置 TPIU 寄存器的经验不多(请参阅 错误-1170 论坛主题)、这是我的疑问。 我发现无法写入甚至读取当前端口大小寄存 器(偏移量0x004)、默认情况下、它在复位为0x00000001 (总线宽度)后置1。 我从 CoreSight 组件技术参考手册的8.6.2章节以及连接到 MIPI60端口的数字分析仪上观察到的行为中了解到这一点。 当我启用 TPIU 图形发生器以生成时、我观察到:
- 对于步1模式、ETMDATA[0]具有3.3V 的电压、其他引脚接地
- 对于0步长模式、所有引脚均接地
- 对于 AA/55模式和 FF/00模式、ETMDATA[0]会像时钟一样交替每个周期
有人可以确认这一点吗?
此致、Radek