This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:什么是第二 N2HET 的监控?

Guru**** 2321870 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/574582/tms570ls3137-what-is-monitoring-by-second-n2het

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在阅读安全手册(SPNU511D)。

我在"7.88第二次 N2HET 监测"有两个问题。

(1)我将执行以输出 HET1和 HET2。

    在这种情况下,该机制可以实现?

(2)"7.88第二个 N2HET 监控" 和"7.123使用 I/O 回路的功能软件测试"之间有何不同?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arriy、

    使用 HET2进行监控基本上是使用器件上的第二个 HET (HET2)模块接收来自 HET1的输出作为输入通道、并分析输入信号以确保 HET1输出的完整性。 此机制只能通过将 HET1输出硬接线至 HET2输入来实现。 需要编写独特的 HET1和 HET2方案以实现监测操作。 例如、如果 HET1被用来在50%占空比上输出一个1KHz PWM、 它还可被接线/连接至一个 HET2通道、此通道可使用输入捕捉来测量脉冲宽度并确保1KHz 频率被保持并且提供脉冲以保持50%占空比。 此机制必须根据应用需求进行设计和编码。

    使用 I/O 回路的功能软件测试不同之处在于、它使用模块的回路功能来确保逻辑正常运行、并且不需要在 PCB 上进行任何特殊布线。 更多信息可在技术参考手册的 NHET 章节中找到、此章节描述了可用于 NHET 模块的各种回路选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck。
    感谢您的回答。

    >此机制只能通过将 HET1输出硬接线至 HET2输入来实现。
    您说过、为了实现安全机制(第二个 N2HET 的7.88监控)、需要硬件布线。

    但是、安全手册(SPNU511D)解释为"N2HET 支持两个 N2HET 模块之间的内部通道连接、以便通过第二个 N2HET 轻松监控一个 N2HET。" 和"也可以使用外部连接。"。

    哪一个是正确的?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    这取决于用于 NHET 功能的通道/引脚。 下面是 LS3137数据表的一个片段、其中显示了通道缓冲器通过引脚多路复用功能共享同一引脚时的配置。 您将注意到、在输入被连接时输出被复用。 因此、如果您在引脚上使用默认的 N2HET1功能、输入将进入 N2HET1输入缓冲器和 N2HET2输入缓冲器。 因此、您无需使用任何外部接线来实现共享输入/监控环路。 如果您不使用其中一个共享引脚、则需要外部接线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck。

    感谢您的建议。我慢慢开始理解。

    N2HET1[1]和 N2HET2[8]是内部连接的、不需要外部接线。

    但是、例如 、如果我 想环回 N2HET1[2]或 N2HET2[1]、那么 我需要外部接线。

    这种认识是对的?


    我有两个问题。 (Q1)如果我需要外部接线,那是什么类型的外部接线? 只需连接?

    (Q2)我 再次确认了 HalCoGen 中的"HET1"和"HET2"选项卡。 HET1和 HET2的引脚数不匹配(HET1 = 引脚0~31、HET2 =引脚0~18)。

    为什么它们不匹配?  如果我想环回与 HET 2不对应的 HET1引脚,该怎么办?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arriy、

    [引用 user="Arriy"]

    但是、例如 、如果我 想环回 N2HET1[2]或 N2HET2[1]、那么 我需要外部接线。

    这种认识是对的?

    [/报价]

    您的理解是正确的。

    [引用 user="Arriy">所以我有两个问题。 (Q1)如果我需要外部接线,那是什么类型的外部接线? 只需连接?

    只需连接即可、但这取决于您的应用。 例如、如果要监控的 NHET 输出为高频、您可能希望添加适当的电路来防止或最大程度地减少 EMI 问题、例如滤波电容器。 您作为系统集成商、需要根据应用的适当性来决定和评估。

    [引用 user="Arriy"]

    Q2)我  再次确认了 HalCoGen 中的"HET1"和"HET2"选项卡。 HET1和 HET2的引脚数不匹配(HET1 = 引脚0~31、HET2 =引脚0~18)。

    为什么它们不匹配?  如果我想环回与 HET 2不对应的 HET1引脚,该怎么办?

    [/报价]

    我知道这可能会让人有点困惑。 这个概念的关键在于、144引脚封装和337 PBGA 封装中使用了同一个器件。 仅仅因为通道未绑定出去、并不意味着如果引脚复用允许、它不能配置和用作内部通道作为输入、也不能用作用于 HET 程序的计数器或输入的内部输出。 当然、您应该参考您所使用的特定封装的数据表来了解哪些通道绑定到引脚或焊球并可从外部访问外部用于外部信号、但创意可能允许您将非绑定通道用于其他用途(计数器、内部看门狗、冗余计数器等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    如果我的帖子对您的问题回答充分、请使用绿色的"验证答案"按钮告知我们、以便我们可以关闭此主题。