This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:将固件加载到 SRAM

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571387/tm4c129xnczad-loading-firmware-to-sram

器件型号:TM4C129XNCZAD

因为 LMFlash + TI 的 ROM 引导不知道将固件加载到 SRAM

是否有人知道在 不使用 JTAG 的情况下将给定固件加载到 TM4C129内部 SRAM 中的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Amir

    您可以使用连接器命令文件来编译代码、该文件显示所有代码都要放置在 SRAM 中、然后通过 JTAG 加载代码。 但是、复位或下电上电会导致执行流程丢失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这里是一半。
    我可能会在绝对闪存地址添加特定代码、这在加电后也会执行相同的操作、不是吗?

    1.您能否向我发送让链接器将代码放置在 SRAM 而不是闪存中的示例.ICF 文件?
    2.如何处理重复的 intvec?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amir、您好!

    请参阅 TivaWare 中的引导示例、其中提供了相同的示例代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 成功。
    虽然我必须说,这是一个过于复杂的例子,因为它涉及到这么多的代码....