This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:刚刚购买了全新的 Tiva C Launchpad、我的计算机将无法识别它

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576975/ek-tm4c123gxl-just-bought-a-brand-new-tiva-c-launchpad-and-my-computer-will-not-recognize-it

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:Energia

刚刚购买了一个全新的 Tiva C 系列 Launchpad、当我插入时、设备管理器中没有任何内容弹出。 我以前使用过完全相同的板、它运行良好、但我的全新板将无法获得认可。 绿色电源指示灯亮起、默认应用程序正在运行、但由于我的计算机无法识别它、我无法从 Energia 上传至电路板。 我可以通过任何方式解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您打开设备管理器、您是否看到 Stellaris 调试接口和虚拟串行端口? 如果没有、您是否看到插入 EK-TM4C123GXL 时出现的通用串行端口之类的其他内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、当我插入电路板时、器件管理器中没有任何变化。 我之前在同一台计算机上使用过相同型号的其他电路板、调试接口一直弹出、但当我插入新电路板时没有弹出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果这对我的器件管理器的图片前后有所帮助、 那么在 http://imgur.com/a/l3a5L 之前插入电路板时、我看不到任何更改 之后: http://imgur.com/a/xhen8
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、
    很抱歉耽误你的答复。 如果使用该 USB 电缆在该 PC USB 端口上工作、则会消除 PC USB 端口、USB 电缆和驱动程序。 如果是这种情况、我只能返回该装置、而没有其他选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!


    没问题。 我还认为这可能是一个电路板问题、但只是在我丢失东西的情况下进行了检查。 感谢你的帮助。 我将联系支持人员、查看是否可以退货。


    此致、
    Ross