This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PZ:使用 EK-TM4C123GXL (MCU TM4C123G LaunchPad™︎评估套件)将.bin 文件上载到内部闪存中

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, TM4C123GH6PZ, UNIFLASH, BOOSTXL-CC2650MA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/572977/tm4c123gh6pz-upload-bin-files-into-internal-flash-memory-with-ek-tm4c123gxl-mcu-tm4c123g-launchpad-evaluation-kit

器件型号:TM4C123GH6PZ
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLUNIFLASHBOOSTXL-CC2650MA

您好!

我已经有.bin 文件和 bin 的地址。 文件开始和结束在内部闪存中。 我想 通过 EK-TM4C123GXL 在我的 TM4C123GH6PZ 上进行这些操作。 有可能吗? 如何实现?

感谢你的帮助!

此致、

Bence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bence

    您是否计划使用 JTAG 或串行接口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您要使用 JTAG、则可以使用免费程序 Uniflash -从 TI 网站下载。
    TM4C129XL Launchpad 的"调试侧"上提供了一个低成本 JTAG 接口、如果您在目标板上安装了 JTAG 连接器、该接口便可满足您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    和 JTAG。

    此致、
    Bence
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、当 Launchpad 到达时、我会尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保在将 JTAG 用于外部目标时为 Launchpad (JP2)的主 CPU 断电、否则可能会发生冲突。

    此外、我认为 Launchpad 不附带用于外部目标的编程电缆。 您需要组装自己的器件-因此最好提前思考并采购器件-或者购买您所需电缆附带的其他器件(例如、BOOSTXL-CC2650MA 蓝牙 BoosterPack)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bence

    请参阅 JTAG 应用手册以了解相同的内容...

    www.ti.com/.../spma075.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经制作了编程电缆、现在我正在等待我的 LaunchPad 送达。 感谢您的帮助、本 JTAG 接口文档非常有用!

    此致、
    Bence
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bence

    请告知我们应用报告中是否需要进一步说明、以便我们可以对文档的未来版本进行更改、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    现在我有了 LaunchPad、现在我尝试进行非板载编程。
    尝试加载映像(.bin 文件)时、我在 Uniflash 中收到此错误消息:status:Cortex_M4_0:连接到目标时出错

    我做了以下几点:
    1.确保插头引脚 EXTDBG 未连接
    2.将 EK-TM4C123GXL 的接头引脚 GND 连接到外部板上的 GND
    3.将接头引脚 TCK 从 EK-TM4C123GXL 连接到非板载 TM4C12x 上的 TCK
    4.将接头引脚 TMS 从 EK-TM4C123GXL 连接到非板载 TM4C12x 上的 TNS
    5.将接头引脚 TDI 从 EK-TM4C123GXL 连接到非板载 TM4C12x 上的 TDI
    6.将 EK-TM4C123GXL 的接头引脚 TDO 连接到非板载 TM4C12x 上的 TDO
    7.将接头引脚 RST_N 从 EK-TM4C123GXL 连接到非板载 TM4C12x 上的 RST_N
    8.确保将电源选择器移至调试端
    9.在 USB 调试连接器上连接 USB 电缆
    10.我请求了非板载、并检查了电压。 非板载。

    我错过了什么?

    感谢你的帮助!

    此致、
    Bence
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [2017.03。 06. 11:24:11] GEL:Cortex_M4_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成
    [2017.03。 06. 11:24:11]状态:Cortex_M4_0:连接到目标时出错
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了另一个板、现在它正在工作、谢谢大家! 明天我将测试该板。
    状态:程序加载成功完成。