This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TRST 电路

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576743/tms570ls3137-trst-circuitry

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我需要 再次针对该器件询问有关 TRST 的问题。 我通常的理解是 TRST 具有内部 PD 电阻器、通常也是外部 PD。 如果没有连接仿真器、POR 从复位状态中退出、则芯片应该在 TRST 下拉的情况下运行、并且处于低电平状态以保持仿真逻辑处于复位状态。

但是、在 TMS570LS3137 RDK 中、我看到一个具有 FET 和 PU 电阻器的电路、当 POR 为高电平时、该电路会导致 TRST 引脚上拉。

是这样吗? 它与 TRST 上的典型 PD 电阻器相反。

您能否解释一下此器件具体需要什么?

谢谢、

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gunter、

    我已将您的问题转发给 HDK 的原始设计人员。 他们应该能够提供进一步的解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    您是否对 TRST 电路进行了更新?

    谢谢、
    -Gunter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Guenter、

    HDK 上的电路对于一些第三方仿真器来说有点黑客、这些仿真器不会主动将 nTRST 驱动为高电平、而是希望 nTRST 引脚上有一个上拉电阻。

    客户不应该这样设计自己的电路板。