This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC43芯片不兼容。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575774/tms570lc4357-tms570lc43-chip-incompatibility

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我使用的 TMS570LC4355BZWTQQ1芯片与另一批 TMS570LC4357AZWTQQ1芯片的功能不同。

这两个器件均作为有效器件型号列在"TMS570LC4x Hercules ARM 安全 MCU 安全手册"中- spnu540a.pdf

当 CPU 数据在访问0xFC52_0000 - 0xFCFF_E8FF 范围内的任何地址时中止、异常行为会表现出自身的状态。 尝试通过 HALCOGEN 生成的代码操作 ECAP1时发现。 MPU 设置正确、地址应为有效访问。

使用 TMS570LC4355BZWTQQ1芯片发出数据中止并且 TMS570LC4357AZWTQQ1芯片成功使用/访问 ECAP 时、在两个芯片上闪存的相同代码。


芯片是否不同? 可能的 TMS570LC4355BZWTQQ1有缺陷吗?  我希望这两个芯片的运行方式都与 TMS570LC43手册中描述的一样。 这里发生什么事了?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    这两个器件型号不同、但它们在同一安全手册中有所介绍。 LC4355器件的配置中未包含 ECAP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chuck、

    这是因为技术参考/数据表没有提到这一点、并且将每个 LC43器件视为完全一样。

    是否存在任何其他偏差、或者必须使用 LC4357器件型号购买器件才能遵循可用的文档?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一般来说、TRM 涵盖了 LC43xx 系列的超集功能/外设内容。 器件特定数据表中介绍了器件的特定配置。 LC4355器件的数据表不可供公众使用。 进一步的讨论将通过直接消息离线进行处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我的问题已得到解答!