This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ADC 偏斜采样

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577238/tm4c1294ncpdt-adc-skew-sampling

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好

我对 TM4C129x 的 ADC 偏斜采样有一些看法。

图15-5描述了倾斜采样。 数据表采样偏差。
是否可以使用计时器触发器?

您是否有任何示例代码?
如果是,您可以给我发送吗?

此致
高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为这很有可能。 您将需要配置其中一个 ADC 的相位。 如果您要创建180度相位滞后、则将一个 ADC 的相位配置为(TSHn +12)/2。 请注意、从 ADC 触发到采样的时间会增加、并且响应时间可能会比预期的更长。 增加的延迟可能会对系统设计产生影响。 设计人员应仔细考虑此延迟的影响。 目前没有用于使采样率加倍的倾斜采样的示例代码。 另请参考 API ADCPhaseDelaySet()。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles

    感谢你的答复。

    您为什么认为侵入时间比预期的要长?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户希望将 DMA 与 ADC 配合使用。
    是否可以一起使用1MSPS?

    此致
    高贵须
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fire/I 的表现非常相似-但具有另一个更快的 MCU。

    为了提升您的学习/建立信心-您可以考虑设计适当的频率、线性、电压斜坡。 这使我们的团队能够准确地确定每个 ADC 通道的(接近)精确时间点(信号孔径)。

    另请注意、您的整个模拟信号链将影响此测量-该信号链可能会使信号保真度失真...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hiroyasu:
    原因是您将添加相位延迟、而此延迟会增加从接收触发器到采样输入的时间的延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CB1_MOBILE、Charles

    感谢你的答复。
    我明白了。

    此致
    高贵须

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您进一步澄清、通过(正确)线性斜坡(范围内)电压驱动 ADC 通道将有助于您确定 ADC 捕获(变化)输入信号的"近乎精确"的时刻。  (尤其是连续、相位转换之间的延迟)   

    这种"额外的关注/努力"大大增加了您(真实)对 MCU "现实世界"功能的理解...