This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123 ADC 功耗

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577091/tm4c123gh6pm-tm4c123-adc-power-consumption

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、我正在使用 TM4C123 ADC 来测量内部温度并想计算其电流消耗、我在微控制器数据表中找不到有关 ADC 电流消耗的参考。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 数据表第1399页的表24-41中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的印象是、克罗斯比先生的图表显示了"整个"MCU 的电流消耗-所有外设都打开(顶部)、然后所有外设关闭。 (底部)

    确定目标(ADC 的电流消耗)的方法可能涉及禁用所有 MCU 外设-然后进行电流消耗测量-然后仅启用 ADC -并进行另一次测量。 在这些条件下-首先全部关闭、然后仅打开 ADC 外设-电流消耗的差异(我们怀疑增大了)应该会揭示 ADC 的电流消耗...

    至于该图表-"标称值@ 105°C"和"最大值@ 105°C"之间的差异似乎可疑。   (可以预期值为"标称值"@ 105°C 至(稍微)接近"最大值"@ 105°C  他们不会!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一种正确的方法、但假设您没有测量嵌入式器件消耗的电流所需的仪器、并且希望通过对系统和活动外设进行分析来估算将消耗的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ahmed Kamel"] 没有测量嵌入式器件消耗电流所需的仪器[/报价]

    然后、您可以"借用"许多评估板使用的方法-在电路板的稳压3V3和 MCU 的 VDD (& VDDA)电源引脚之间施加(安装)一个小值的非电感电阻器。  (希望/通常、经过稳压的3V3通过单个 PCB 布线进行布线、然后"分支"以服务于多个 MCU 电源引脚。  (您不想添加多个电阻器-只需使用一个电阻器-并确保其位置非常重要。)

    欧姆定律将建议一个良好的起始值-这是留给您的。   

    还应注意此处提供的图表不包括 MCU 的系统时钟。  (在运行模式下) 。为了正确启用 ADC、通常需要(通常) 16MHz 的最低频率。  您知道-较高的频率会增加电流消耗...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、这个添加的电阻器上的压降必须为"轻微"(最大值为~0.25V)、以便 MCU 接收到足够的 VDD/VDDA 电平。

    在安装了 MCU 的稳压3V3后、您必须"在"该电阻器(串联放置)之后"执行两次电压测量(每个电压测量在这个添加的电阻器上)。

    供应商的图表不涉及 ADC 的功耗(实际上避免了这种细节)、并且功耗可能会因启用的 ADC 通道数量和转换频率而异。 和往常一样——魔鬼住在这样的细节……