This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于 ETH12以太网物理层故障

Guru**** 2528790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571262/tms570ls3137-about-eth12-ethernet-physical-layer-fault

器件型号:TMS570LS3137

我使用 的是 TMS570LS3137

"硬件将指示物理层故障。" ESM Group1 CHANNELS43?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我需要就此与我的同事进行核实、并将在明天返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只是一个友好的提醒,我正在等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提醒。 我仍在等待内部专家的回答、一旦我获得有关物理层故障和任何相关中断的使用的更多信息、我将立即回复您。

    但是、我可以表示物理层故障不提供 ESM 标志、并且组1、通道43 ESM 标志与物理层故障无关。 ESM GR1、通道43标志意味着当 EMAC 主器件接收到来自从器件的错误响应时、它将向 ESM 生成一个错误信号。 例如、如果 EMAC DMA 正在从 SRAM 读取、并且 SRAM 以错误响应进行回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    再次对迟迟不能回复您表示歉意。 我们这个问题的专家出差、最近才能够回答我的问题。

    这种特定的诊断与 MDIO 检测 PHY 响应不足的能力相关。 检测到后、MDIO 控制寄存器(控制)的位19 (故障)被置位。 有关此位的更多信息、请参阅技术参考手册 spns499b.pdf 的第29.4.2节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chuck Davenport
    我想执行故障注入以尝试此错误。
    请告诉我如何操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要注入故障、您需要禁用外部 PHY、使其不响应 MDIO。