This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:FlexRay 是否已断开?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, TMS570LS1227, TMS570LS1224, TMS570LS20216, LAUNCHXL2-570LC43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577144/launchxl2-tms57012-flexray-broken-out

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227TMS570LS1224TMS570LS20216LAUNCHXL2-570LC43

我将查看 LAUNCHXL2-TMS57012。

我想看的其中一件事是 Flexray、因此检查了通道的细分位置。 我认为 原理图 是明确的、但一点也不清楚。

原理图中没有"fray"的引脚名称前缀。

因此、我想我将再次检查 MCU 引脚编号、以确定电路板引脚排列。 MCU 引脚126、133和142 (Flexray 通道1)和1、2和5 (通道2)已细分、但标记为它们的辅助 MUX 功能(如表4/14所示)。 因此看起来是有利的。

然而... TMS570LS1227数据表 中没有提到这些引脚的任何次要功能、无论是在 第9页(IE 144PGE 引脚映射)上、还是在数据表中的任何位置、因为外设功能都在涵盖范围内。

因此、我感到困惑并需要澄清:数据表和原理图可能会出现问题!

我认为这是文档一致性方面的一个失误、但我想澄清一下。 您能否确认 此 launchpad 上的100% Flexray 是否已损坏且可用?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    此 LaunchPad 具有 TMS570LS1224 (不是 TMS570LS1227)。

    1224没有 FlexRay。

    -Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    但是、在这种情况下 、产品页面 错误、第一个介绍性段落说:

    说明

     HerculesTm TMS570LS12 LaunchPadTm开发套件是一个价格低廉的评估平台,旨在帮助您使用 Hercules 微控制器平台快速开始评估和开发。 LaunchPad 开发套件基于 IEC 61508 SIL 3和 ISO 26262 ASIL D 认证 的 TMS570LS1227、即...

    这是我生命中的几个小时,我再也不会回来了

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您指出这一点。。。 我将询问有关更正该网页的信息。

    您可能需要 www.ti.com/.../TMDS570LS31HDK 、而对于 FlexRay、您需要一个具有收发器的电路板。
    我们不销售一款、但您可以在 此处找到一款 gerber:processors.wiki.ti.com/.../HDK_FlexrayCanLin_Daughter_Crad.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的链接

    是的、我知道需要收发器、这是我认为最好使用几个 LaunchPad 的原因之一。 如果 HDK 具有这些值、那么这将是一个显而易见的问题。

    我之前见 过 Flexray 收发器原理图 (表7/11) 、但您的链接指向不同的实现。

    我将进一步考虑这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    是的、我的链接是专门针对 HDK 的子卡。

    您链接到的是 Keil EVM、该 EVM 是我们目前拥有的 NRND TMS570LS20216 (已被更新的技术节点器件取代)。

    我的一位同事提醒我、您可能能够在 LAUNCHXL2-570LC43上获得 FlexRay。 我没有想到这一点。 没有设计收发器板、您需要研究原理图以查看引脚所在的位置(我想在沿边缘的 proto 连接器上...)

    -Anthony