This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:VCCAD 引脚电压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577382/ccs-tms570ls0714-vccad-pin-voltage

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

我将在我的设计中对100PZ 封装上的 VCCAD 引脚施加2.5V 电压。 在 TMS570的数据表的第57页上、VCCAD 规定了它的最小电压为3V。 我在第一次迭代中错过了这一点。 我的设计目前正在工作、但我想知道在 ADC 上使用2.5V 而不是数据表中指定的3至3.6V 电压范围会产生什么影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hoang 您好!

    TMS570LS0714器件的数据表是 SPNS226e、该文档的第37页给出了 ADC 的建议运行条件。 我不能确定您在第57页上提供此信息的位置所参考的文档。 尽管如此、VCCAD 的额定范围是 MIN=3.0V 和 MAX=5.25V、其中 ADREFHI 为 MIN VSSAD 和 MAX=VCCAD。

    如果您的 VCCAD = 2.5V,它将超出建议的工作范围,并且包括结果精度在内的正确操作将是不确定的。