This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:对于通过 SD 卡读取器写入数据和读取数据、是否需要遵循任何示例代码或步骤

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577120/tms570lc4357-is-there-any-sample-code-or-steps-to-followed-for-writing-data-and-reading-data-through-sd-card-reader

器件型号:TMS570LC4357

您好,

您能告诉我 TMS570LC43是使用 SDIO 还是 SPI 与 SD 读卡器通信吗? 如果是、我必须仅使用 TI 的 Booster Pack 进行集成、或者我可以使用本地市场的普通 SD 卡读取器(SDIO 或 SPI 接口)进行集成。 请发布 SD 卡读/写的一些示例代码,因为我不熟悉在 TI 连接 SD 卡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SPI、但没有可用的示例代码。