This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:LWIP 初始化错误

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/571962/tmds570ls31hdk-error-in-lwip-initialisation

器件型号:TMDS570LS31HDK
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好,

我按照 TI 的 LWIP 演示代码为 TMS570LSHDK 执行了操作,我分配了静态 IP,工作正常。 但是、当我通过 halcogen 引用 LWIP 演示 halcogen 来生成代码并将 LWip1.4.1和示例文件夹从演示文件夹粘贴到 工作区中生成的代码文件夹中时。 它在 LWIP_lib.c 的此行中挂起  

netif_set_up (&hdkNetif[instNum]);

下面是串行终端的 printf 语句。


Hercules 微控制器
应用工程师
小端字节序器件
初始化以太网(DHCP)
调试-获取 PHY ID ...成功
调试-使 PHY 处于活动状态...成功
调试-获取 PHY 链路状态...成功
调试-设置链接...成功

由于我没有更改任何 printf 语句,所以它显示 DHCP,但我使用静态语句,它可以正常运行演示代码(版本00.03.00)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    我已将您的问题转交给我们的一位 HalCoGen 专家、他们应该能够为您提供帮助。 如果您在接下来的几天内没有听到他们的声音、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有人回答我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    今天上午、我与 SW 团队主管进行了交谈、他们应该在本周结束时有人来研究这个话题。 很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Manivannan、

    很抱歉耽误你的时间。

    您可以将您创建的项目发送给我们吗?

    谢谢、此致、

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Manivannan、

    正如 Veena 发布的、您能否压缩并上传您的项目以便她查看它? 如果您不再需要有关此主题的帮助、请做出相应响应。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己解决了这个问题。 谢谢。