This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:ROM 中缺少 TivaWare 函数

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577068/tm4c1294ncpdt-tivaware-function-missing-from-the-rom

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLTM4C129ENCPDT

大家好

我想设置连接 launchpad (EK-TM4C1294XL)的系统时钟。 为此、我从 ROM 示例中识别出 ROM_SysCtlClockFreqSet()是合适的。

我的问题是、这个宏定义在哪里、因为我没有在 driverlib/rom.h 中找到它

此致、

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用不带 ROM_PREFIX 的 SysCtlClockFreqSet、这在 TM4C129ENCPDT 上对我有效。 ROM 中并不是所有函数都可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Norbert Toth"]我的问题是、这个宏定义在哪里、因为我在 driverlib/rom.h TivaWare 2.1.3版的发行说明中没有找到它:

    [引用]1.3.4 SysCtlClockFreqSet API 中的错误编程(在 SYSCTL 驱动程序中)

    当从 PLL 为 TM4C129x 器件编程系统时钟时、API 将 OSCSRC 寄存器位保留为主振荡器的 RSCLKCFG 寄存器。 由于设计中的错误、也必须更改编程模型、这会导致系统时钟超出器件规格。

    1.3.6在 rom.h 中弃用函数

    函数 ROM_ADCSequencerConfigure、ROM_CANIntClear 和 ROM_SysCtlClockFreqSet 现已被弃用。 闪存中的相应函数已经被修复。我认为这是因为 在 SysCtlClockFreqSet 函 数中发现了一个错误、导致 TivaWare 中基于闪存的版本被修复、并且基于 ROM 的 ROM_SysCtlClockFreqSet 被弃用(强制使用基于闪存的校正版本)。