This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:限制 ADC 模拟输入的电压。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/577052/tm4c123gh6pm-limit-voltage-for-analog-input-of-the-adc

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、我搜索了数据表、但没有找到清晰的信息。 在 ADC TM4C123G 开发板的部分、我看到 ADC 模拟输入端的输入电压不得超过 VDDA、但如果输入信号超过该阈值、触发器件会发生什么情况?

让我解释一下我的案例,我有一个信号将保持在0 - 3V 电压阈值之间,问题是该输入信号中可能有一些超过该阈值的电压峰值(这对我来说无关紧要), 但是、我想知道该峰值是否会灼伤器件或 ADC 是否会达到饱和、并且没有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果输入电压超过 ADC 引脚额定值、则会对 ESD 保护二极管进行偏置。 如果不限制电流、最终会损坏输入或整个器件。

    有几种方法可以保护器件。 如果采样频率较低、则电阻器会将电流限制在引脚的额定值范围内、通常二极管的额定电流不超过5mA。 您可以按以下公式计算所需的电阻器:

    R =(Vin-VDDA+0.3)/I

    其中 I 是最大电流、例如5mA (0.005)、因此如果您希望输入电压最大为5V、则电阻器约为300欧姆。

    请注意、在高采样率下、该串联电阻将对输入幅度产生有害影响、因为采样保持电容器将消耗一些电流对输入进行采样。 因此、您可能需要查看其他保护 IO 引脚的方法。