This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:HalCogen 安装程序的旧版本

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576158/rm48l952-old-versions-of-halcogen-installer

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好

我正在寻找旧版本的 HalCoGen。

大约四年前、我使用3.05.02开发了代码。

我尝试使用4.05.02重新生成、但差异数量令我感到很害怕。  3.05.02版本有很多运行时间并且已经被证明是稳定的、所以我不想冒险改变。

我是否可以从某处下载3.05.02 HalCoGen 安装程序?

此致、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的提问、Chris。 我已将其转发给我们的 HalCoGen SW 主管。 就个人而言、我目前还不知道获取旧版本的方法。

    尽管我看到您对已证明的使用和更改犹豫的看法、但请注意、您看到的更改是为了符合安全要求、MISRA C 合规性、错误修复、 为了支持我们的合规性支持包(即测试)、因此、即使它们相关、当产品从早期版本迁移到现在的成熟版本时、它们也是必需的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    请查看以下链接、了解旧版本的 HALCoGen。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/HALCoGen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。