This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:增加 TM4C1290CPDT 的 PCB 焊盘焊盘图案

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576609/tm4c1290ncpdt-increasing-pcb-pad-land-patterns-for-the-tm4c1290cpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT

有关 TM4C1290CPDT 的 PCB 焊盘图案的问题。 作为 TQFP 器件、并且网络上几乎没有关于 TQFP 焊盘尺寸标注的文档- QFN 上有一吨! 我发现的小信息对我来说毫无意义。 我们设计中的此器件是0.4mm 间距128引脚器件。 对我来说、有道理的是对 PCB 焊盘进行尺寸测量、以防止在回流过程中部件移动。 换言之、我在等效的0.4mm PQFP 128引脚器件(来自 Microchip)上看到的唯一信息是将焊盘的引线长度标注为1.45MM、器件(实际接触 PCB 的器件)的英尺长为0.6mm 标称值。 这将使器件能够在任何方向移动.85mm、这比焊盘到焊盘间距大得多、从而造成短路!

我是否遗漏了这方面的内容? 我们都知道部件在回流过程中会移动。 为什么我会给部件提供移动该位置的机会、而不是限制焊盘长度、使其显示大约5mil - 9mil 的间隙?

我在 T.I.的网站上专门查看了这个 TQFP 器件上的焊盘图案、但没有找到它。

非常感谢。

Dan Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以下是 TI 关于封装的建议: www.ti.com/.../spma056.pdf
    我们建议焊盘长度为1.4mm、接近您在 Microchip 看到的长度。 由于封装的所有四侧都有引脚、因此0.25mm 的焊盘宽度会导致 X 方向的引脚在回流期间限制器件在 Y 方向的移动、同样、Y 方向的引脚也会限制 X 方向的移动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPPS -单击了错误的选项卡! 这是有道理的-非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以创建正确的封装、以便在不同的布局工具中使用。 请访问 https://webench.ti.com/cad/ 并输入器件型号。 您需要下载并安装免费版本的 Ultra Librarian  ZIP:77MB 、以便为您选择的设计工具创建封装。