This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DK-TM4C129X:USB-OTG 端口

Guru**** 2422790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575824/dk-tm4c129x-usb-otg-port

器件型号:DK-TM4C129X

您好!

 DK-TM4C129X 上的 J4 是用于对器件进行编程/调试的 ICDI 的连接。

1.是否可以使用 J24 (USB OTG 端口) 而不是 J4? 如果是,我应该做什么改变?

2. TM4C 数据表显示有 ICD。我们如何将其与 USB 连接配合使用? 是否有切根图?

3.我们不能理解为什么 TM4C129X 板中使用 TM4C123以及程序下载是如何通过 USB 进行的?

谢谢、

Adhitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DK-TM4C129X 的电路原理图位于 用户指南的附录 D中。 此电路板上 TM4C123的主要用途是用作 TM4C129的 JTAG 扫描控制器。 TM4C129上的电路内调试和编程通过 JTAG 引脚完成。

    [引用 user="Adhitya G N"]1. 是否可以使用 J24 (USB OTG 端口) 而不是 J4? 如果是,我应该做什么更改?

    否、J24连接到 TM4C129的 USB 引脚。 您需要 TM4C129内部的代码才能使用该 USB 接口

    [引用 user="Adhitya G N"]2. TM4C 数据表中显示有 ICD。我们如何将其用于 USB 连接? 任何切面图?[/引用]

    请参阅原理图的第7页。 TM4C123会创建扫描控制器。 TMS4C123的 USB 端口被连接至 J4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!