This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:与 Microsoft Azure 连接的示例程序

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575837/ek-tm4c129exl-sample-program-to-connect-with-microsoft-azure

器件型号:EK-TM4C129EXL
Thread 中讨论的其他器件: CC3200

大家好、

是否有使用 Tiva-C (EK-TM4C129EXL)通过以太网连接到 Microsoft Azure 的示例程序?

尽管使用 CC3200的示例程序位于 GitHub 中、但我无法从 Tiva-C 中找到任何内容

此致、
Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Takashi

    没有用于连接 MS Azure 的 TivaWare 的示例程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢你的答复。

    我了解没有用于连接 Microsoft Azure 的示例程序。

    此致、

    Takashi