This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 与 TM4C123GXL 的 Playstation 3控制器接口

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576100/playstation-3-controller-interface-with-tm4c123gxl

主题中讨论的其他器件:Energia

大家好、

我期待着将 PS3控制器连接到 TM4C123GXL,以便我可以控制我的机器人 ...  有人能帮我解决这个问题吗?!! 因为我搜索 并尝试了大约一个月、但没有结果  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为、最好改为使用教育版 BoosterPack MKII。 www.ti.com/.../boostxl-edumkii

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    但我需要 PS3控制器、因为它具有为我的应用提供服务的各种数字和模拟输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Abdelrahman Eladawy"]但我需要 PS3控制器,因为它具有为我的应用程序提供服务的各种数字和模拟输入。

    您可以在互联网上搜索"将 PS3控制器连接到微控制器"以了解相关信息。  

    我建议改用 TI 教育版 Booster Pack MKII、因为已经有用于 Tiva Launchpad +教育版 Booster Pack MKII 的 Energia 示例程序。

    对于此处的其他读者、请提供有关您的项目的更多详细信息、以便他们更好地帮助您。

    -克尔