This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:低功耗振荡器时钟检测器

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576127/tms570ls3137-low-power-oscillator-clock-detector

器件型号:TMS570LS3137

你好。

我正在阅读安全手册(SPNU511D)。

我对 "CLK1:低功耗振荡器时钟检测器"有疑问。

在安全手册中、描述了这个机制"检测到故障时的操作"是 ESM 错误事件。

哪个组和通道?

我认为组1信道11。 我是对的吗?

组1通道30和通道62、该标志由双时钟比较器(DCC1和 DCC2)通知。

因此、我认为它不是该通道。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arriy、

    是的、您回答正确。 低功耗时钟检测器可与 LPO 时钟检测和时钟监视器互换使用。

    与 DCC 相关的标志是一个不同的机制。 DCC 表示双时钟比较器、允许您配置两个要比较的时钟、以检查这些时钟的有效性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck。

    感谢您的支持。