This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何从 SNTP 服务器获取时间

Guru**** 2943110 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575952/tm4c129xnczad-how-to-get-time-from-sntp-server

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:CC3200

你(们)好  

我正在尝试从 SNTP 服务器获取时间。

面临的问题:

1)不确定如何从时间服务器名称获取网络格式的 IP 地址

2) 2)我使用了来自 cc3200的代码以网络格式获取 IP 地址、现在直接使用该 IP 地址。 但是、一旦请求成功发送到服务器、响应缓冲区将为空。

例如:我得到的 IP 值为:time-c.nist.gov = 2164657950 l

有人能建议什么

我正在使用 DKTM4C129X 开发板

谢谢

AV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、av、

    您正在使用哪个 TCP/IP 堆栈- TI-RTOS 的 lwIP 或 NDK?

    谢谢、
    SAI