This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与 ADS8557的 MibSPIP 并行引脚模式兼容

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/575232/tms570ls3137-mibspip-parallel-pin-mode-compatibility-with-ads8557

器件型号:TMS570LS3137

您好!
我想将 ADS855评估板连接到 Hercules TMS570LS3137。  事情是...  

ADC 预计会有16个时钟、但3137仅为4线模式(移位寄存器的4*4=16位)提供4个时钟。 3137期望从器件了解其协议。

是否可以(如果可能、  是否安全和确定性)从 ADC 执行4次读取?

上图取自"spna231"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sharif、

    我对迟迟不能与您联系表示歉意。 对于预期时钟数和读数4次的过程、我无法保证结果是什么。 这取决于 ADC 如何分解数据并在每个读取周期中将其发送出去。 实际上、您需要运行实验并查看其功能。 听起来两个器件上的 SPI 实现不匹配。 ADC 是否具有可用于代替并行模式的标准 SPI 模式?