This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要用于 RTC 的代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/576239/tms570ls1224-need-code-for-rtc

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

 我使用 的是 TMS570LS1224板。我需要通过 i2c 连接来连接 ds1307 RTC。下表是 i2c 的寄存器表、

0x00
0x01 分钟
0x02 小时
0x03
0x04 日期
0x05
0x06
0x07 控制
0x08  
0x3F
RAM  
56 x 8

请帮助我完成 i2c 通信序列、以设置并获取 RTC 模块的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaleeswaran、

    D1307器件是一款 Maxim 器件、我们在这一主题上没有提供支持的经验或专业知识。 我建议联系 Maxim、看看他们是否有通用应用级驱动程序、可在 HalcogGen 提供的 I2C 驱动程序之上集成到 Hercules 器件中。 您可能需要编写一个接口层来在通用驱动程序和 Hercules 驱动程序之间进行转换。